This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:如何更改 TPS65217预设电压?

Guru**** 2604475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, BQ25120, TPS65023, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605569/tps65217-how-can-change-tps65217-preset-voltage

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: BQ25120TPS65023TPS65218

您好!

客户希望将 TPS65217与内核电压为1.25V 的其他处理器配合使用、但 TPS65217x 系列没有1.25V 预设电压。

客户可以将 TPS65217与该处理器结合使用吗?

如果是、她如何使用 TPS65217为内核电压提供1.25V 电压?

请尽快获取您的答案。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    如果我们了解所有的电源要求、可能会有一个更好的器件为客户的处理器供电。

    您是否有一个方框图或电源树、其中显示了每个电源轨所需的所有电压和电流以及这些电源轨的定序顺序?

    客户的应用程序是否在系统中有电池? TPS65217是具有电池并使用集成升压为 LED 背光供电的设计中的最佳选择。

    如果 TPS65217看起来仍然是一个很好的选择、则需要在出厂时更改 OTP 以供客户使用。 要开始此过程、您需要联系您当地的 TI 销售团队以了解有关定制 OTP 旋转的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Power-Block.pdfHiBrian、

    已连接电源树。

    请告诉我更好的器件。

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    客户是否需要 TPS65217电池充电器功能? 分立式电池充电(例如、bqxxxxx、例如 BQ25120)高度集成、充电速度通常快于集成到 PMIC 中的电池充电器。

    此外、TPS65217具有用于背光照明的 WLED 升压、客户可能不需要此功能。

    TPS65023具有3个直流/直流转换器、可设置为1.2V @ 1.7A、1.8V @ 1.2A 和3.3V @ 1A、无需额外的组件。 为了从 DCDC2获得1.5V 电压、使用了一对反馈电阻器。 还有2个具有可配置电压的200mA LDO 和一个常开 VRTC LDO、可为 RTC 提供30mA 电流、并可选择使用纽扣电池备用电池。  

    如果元件数量很关键、如果可以使用分立式 bqxxxxx 充电器、则可以针对您的应用对 TPS65218进行编程。 与从 TI 工厂获得 TPS65217的 OTP 自定义旋转相比、TPS65218面向终端客户的定制编程更加简单。

    请提供反馈、了解您认为哪种方法是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    遗憾的是、客户决定使用其他 PMIC、因为 TI 没有合适的器件。
    感谢您的友好支持。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    您能告诉我们使用的是哪种处理器(公司名称、产品系列、器件型号)客户、以便我们将其添加到未来可能的 OTP 旋转列表中吗?