This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:关断或复位后的剩余容量

Guru**** 2560790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606271/bq78350-r1-remaining-capacity-after-shutdown-or-reset

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

尊敬的所有人:

我为 GPC 进行了数据收集、我收到了 TI 返回的系数。 我假设 BQ78350 CEDV 与 VOC75、VOC50和 VOC25不兼容、因为我找不到任何寄存器来放置它们、对吧?

因此、在输入新系数后、我认为它将在关断或复位后解决我的剩余容量问题、但它没有解决。

充满电后、剩余容量为19588mAh、电量监测计上的电量为100%、正确。 我已启用自动髋关节功能、我的电池在120分钟后自动关机。 当我唤醒电池时、电池电压几乎相同、但剩余容量现在为152mAh、电量监测计上的电量为78%!

Panasonic NCR18650BF 的 ChemID 为2039。 顺便说一下、同一个单元有两种不同的 ChemID、我不知道这两者之间的区别。

关断或复位后、我如何才能获得准确的反向能力?

BR、

皮耶里克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pierrick、
    您可以分享您提交给 gpc 的文件以及 gpc 给您发送回的结果吗?

    谢谢
    打开
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这里是文件。

    BR、

    皮耶里克

    e2e.ti.com/.../GPCPackaged.zipe2e.ti.com/.../GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、这里也是 gg 文件。

    BR、

    Pierrick.e2e.ti.com/.../Config_5F00_V080_5F00_CEDV_5F00_104_5F00_20062017.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、
    现在我重新阅读了您的问题、我意识到您正在将电量监测计置于关断模式或重置。 这意味着您将丢失所有传递的充电数据、并且电量监测计必须重新初始化。 由于这不是一个 Impedance Track 算法监测计、而是 CEDV、因此它没有使用的40个电网点 OCV 表、而是一个10电网点 OCV 表来确定 SOC 和 rem 电容。 因此、在从关闭状态退出时、监测计的精度不是最好的、因为10个电网点 OCV 没有足够的间隔时间来保证高精度。监测计只能在电池充满电或放电时返回准确报告 EDV 阈值,并且不关闭或重新复位 EDV。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    好的、我知道 CEDV 监测计只有10点 OCV、在复位或关断后、这10点决定了 SoC 和剩余电容、直到 EDV 阈值。

    但电池主要在充满电后关断、我想在唤醒电池时看到100%的电量。 目前、在充满电和关断后、电量监测计的指示值为78%、这与实际情况相差甚远。

    是否有办法使用测量仪表参数(如值偏移)将此78%提高到100%? 或者、某些参数不应设为默认值、例如低 BAT%或其他参数。

    谢谢、

    皮耶里克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在上一篇帖子上没有收到任何回复。 我真的需要知道、在完全充电和关断或复位后、是否可以或不可以拥有100% SoC 的剩余容量以及更准确或更准确的剩余容量。 因为我在这个芯片上有几个项目、我一直在解决这个问题。

    此致、谢谢。

    皮耶里克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pier-Rick、
    否、监测计在从关断状态唤醒后无法100%读取。 这是因为您的库仑计数达到100%、在达到充电终止并移除充电器后、电压会下降、因此您无法进行电压相关性运算并在从关断状态唤醒后获得100%。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    这对我来说不是一个好消息!

    我知道电池电压在充满电后会降低、100%是不可能的。 但重置后、监测计仅指示78%、这非常低。 如果参考我从 GPC 收到的 OCV 表、78%对应于大约3923mV 的电池电压。 5天后、我刚刚重新启动了电池、所有电池的电压都大约为4170mV、因此根据 OCV 表、电量监测计应显示99%或98%、而不是78%! 对我来说、有什么问题、对吧?

    以下是技术参考的第9.1.5段的副本:

    9.1.5器件复位时的初始电池容量
    bq78350-R1估算器件复位时电池组的初始容量、具体情况在何时发生
    电池首先连接到应用电路。 初始 FCC 是一份免费的直接副本
    容量。 初始 RC 和 RSOC 使用的开路电压(OCV)特性进行估算
    已编程的锂离子化学成分(默认 ID1210)、EDV2上的 DOD 和记忆的满充电容量。
    在评估 RC 与 OCV 相关性时、bq78350-R1使用适用的 CellVoltage1..15()数据
    即使 ExtAveCellVoltage()数据可用。 根据 OCV 数据更新 RC 和 RSOC 后、
    BatteryMode()[cf]标志将被清除。 这会提供合理精确的 RSOC、但会提供电池
    要确定最准确的 FCC、RC 和 RSOC、需要进行容量学习。


    我的"EDV2"上的 DoD 为11436? 它是正确的值?  "电池电量低%"为7%。

    此致、

    皮耶里克。