This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40025:UCC28730控制器/PWM IC 工作

Guru**** 2812725 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40025, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600529/pmp40025-ucc28730-controller-pwm-ic-working

器件型号:PMP40025
主题中讨论的其他器件: UCC28730

您好!

  我正在研究随附的 PMP40025 (交流/直流反激式转换器)原理图,我正在尝试制作 TI 网站上提供的参考设计测试。

  交流/直流转换器中的 MOSFET 由 UCC28730 - PSR 反激控制器控制。

 

  UCC28730中的 Vdd 电源引脚可通过整流高电压直流输入在内部充电、当它达到21V 时、IC 被启用。  

  达到21V 时、IC 启用、并在启动时观察到单个脉冲。

  控制器根据脉冲与输入产生连续栅极信号(相似)。

   我从 微控制器向 Vs 输入提供了频率信号(3V、500Hz)。 但仅观察到单脉冲、未观察到连续栅极信号。

  如何以及何时产生连续栅极信号

e2e.ti.com/.../8154.schematics.pdf    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaishnavi、

    您所附的原理图来自 TI 参考设计 PMP40025。 您能否发布您的原理图和变压器详细信息?

    您是在电源电路中测试 UCC28730、还是在"开环"设置中尝试在电源外部测试 UCC28730? 我们需要确切了解您要做的事情。 不可能从微控制器向 VS 引脚提供信号来模拟将在实际系统中看到和测量的实际信号。 由于 IC 具有内部闭环电压控制功能、因此不容易使其进入生成连续栅极驱动脉冲的工作模式-所有引脚上都必须存在所有正确的信号和时序、这很难创建。

    在设计合理的闭环功率级中对 IC 进行最佳评估。

    TI PSR 控制器的调试指南可能有用:
    www.ti.com/.../slua783.pdf

    如果在启动后只看到单个栅极驱动脉冲、则可能是由于上述文档第2.5或2.6节中讨论的问题之一。

    希望这有助于回答您的问题。 如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和调试指南。 我们将对此进行研究并返回给您。

    我理解这些评论。

    变压器 详细信息:

      如 BOM 中所述的 RM10内核。 计算出的绕组数:

                  一次侧:107圈

                  二次侧绕组:15圈

                  辅助:5转

    主要目标是为具有48V 直流输出和35W 输出功率的家用电器实现 SMPS。

    我 之前尝试测试满量载 PMP40025电路板、观察到电流传感器电阻器 R11、R12和电阻器 R8燃烧。 驱动晶体管 Q3和 Q4以及 D4故障(请参阅原理图 PMP40025)

    已尝试 调试电源部分和控制器。  

    只有在 MOSFET 开关后、才能产生 Vs 电压感测和 Cs 电流感测。 经测试的 UCC28730通过 HV 引脚进行内部充电。

    今天、我测试了交流/直流反激式电路 PMP40025 (仅次级侧保持开路)、以检查 MOSFET 是否在开关。

    1)逐渐增加的交流电压、UCC28730的 Vdd 通过 HV SENSE 引脚内部充电、在 Vdd 达到21V 电压后(启用电压)、Vdd 引脚上的电压开始波动(我假设控制器已激活并开始开关)

      (未给出 Vs 的外部脉冲)

    2) 在 DRV 引脚上产生的一些触发脉冲振幅:15V、时间周期: 4微秒、该触发脉冲在1.5秒后重复(附带相应的图像)

    3) 3)该相同的脉冲也发生在 MOSFET 栅极引脚中。 (我认为此导通时间不足以驱动 MOSFET)

    4) 4)后来我将交流电压增加到98V、我可以看到 MOSFET 上的直流电压下降、但它没有开关)

    我假设只有在 MOSFET 开始切换后、次级和辅助中才会产生电感。  

     原理图中的所有值均完全遵循。

    建议在我的一侧进行任何更改以实现 SMPS。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaishnavi、

    我不清楚、您能不能澄清一下-您是否拥有从 TI 获得的电路板 PMP40025? 或者、您是否使用 PMP40025作为参考来制作自己的电路板?

    如果您制作了自己的电路板、那么很明显存在错误或不同的东西、因此您需要发布自己的原理图(包含值)以供审阅。 发布 PMP40025原理图没有意义、因为这不是您电路板的确切原理图。

    变压器匝数比与 PMP40025完全不同、与参考设计的1.67相比、NP/NS = 7.13 -对于48V 输出、匝数比太高。 您的初级磁化电感是多少?

    您需要仔细检查您的变压器设计、然后按照调试指南操作。


    当 UCC28730在 VDD 上达到21V 时、它启动并生成一个初始开关脉冲、最小峰值电流需求为250mV。 如果 CS 引脚在特定时间(UCC28730为4us)内未达到此电平、IC 将超时并进入故障模式、因为这可能是由于 CS 引脚故障(接地短路)。 或者输入电压过低和/或磁化电感过高、因此流动的电流非常小。 除非 FET 中的栅极电阻器非常大且具有过多的栅极电容、否则 FET 很容易导通几百 ns。

    如果在第一个脉冲的4us 超时之前达到 CS 引脚电平、则 IC 将再生成2个周期、并使用 VS 引脚上的信息来确定输入电压和输出电压。 如果输入电压过低、IC 将不会再产生任何 PWM 脉冲、并将进入故障模式。

    在故障模式下、VDD 将缓慢衰减至复位电平、然后 HV 引脚将 VDD 再充电至启动电平(21V)、并重复此操作、直到故障条件消失。 该周期时序取决于 VDD 电容的大小、但通常为1-2 s。很明显、在您的情况下会发生类似的情况、上面的调试指南介绍了所有可能的故障原因和解决方法。

    根据 Aravind 的相关博文、如果您发现组件出现问题、则很明显电路板或设计中存在主要缺陷-组件短路或反向、或其他一些严重故障。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

        我使用相应的光绘文件和 BOM 复制了 PMP40025板、

        我们定制了两个变压器

                  T1 -与参考设计中提到的类似。

                      一次侧电感:165uH

                      一次侧绕组与二次侧绕组匝数比= 1.67:1

                      一次侧绕组与辅助绕组匝数比= 5:1

                  T2 -当我们在这里使用230V AC 时、我根据我在前一封邮件中提到的匝数比、计算了该比率

                       一次侧电感= 8mH

       显然、我仅使用 T1进行测试、并给出了相关计算和观察结果。

                 参考调试指南第2.5.1节

                       打开时间吨=(Lpri * I pri)/Vblk

                                        =(165uH * 1A)/(120V)  [假设 Ipri 峰值为1A、Vblk=85*1.414]

                                        = 1.37us

                     该吨数小于所需的吨数、该吨数满足第一个周期的条件。

                使用变压器 T1进行了测试、但次级侧保持开路

                     逐渐增加的电压,最初控制器进入充电放电模式,在85VAC 之后,产生一组三个脉冲。  

                     两组脉冲之后未观察到脉冲

                调试  

                     辅助电路侧的少数器件发生故障:(参考 PMP40025原理图)

                             Q3 -短接、D5 -短接、R7 - 2 Ω -开路、

                     我觉得控制器也可能出现故障、建议测试控制器的条件  

                     再次从零开始逐渐增加电压、但 Vdd 未增加到超过12.05电压

      
    我假设存在一些过压、以解决故障原因。 就 失败的情况和原因提出您的想法和意见、以便我纠正           

           

                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我已根据 UCC27830中给出的计算更改了变压器绕组比、现在初级磁化电感为570uH。 转换器输出电压:52V
    最大电源:45 Ω 电阻负载时为60W
    超过60W 时、它进入启动停止模式、转换器输出电压 OS 为零。
    我想检查是否可以实现电流限制模式、以便它提供最大的恒定功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaishnavi、您好、UCC28730上的电流限制是一个恒定输出电流限制、正如您所说的那样。 无法将其更改为恒定功率限制。
    抱歉。
    谢谢。
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请解释恒定输出电流限制与负载变化的关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的第7.3.3节。 超过电流限制点后、负载增加会导致输出电压下降、而不是提供更多电流。

    如果负载也处于恒定电流模式、则输出可能会崩溃或断续。

    此致

    比利