This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:数据表建议在 BAT 输入端为分压器使用一个异常高的电阻器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605680/bq34z100-g1-datasheet-recommends-an-unusually-high-resistor-for-the-voltage-divider-at-the-bat-input

器件型号:BQ34Z100-G1

你好。 在使用此芯片测量更高电压时、我们会遇到问题。 在 BQ34Z100-G1 kΩ 表(第36页)中、建议将以下参数用于外部分压器:"分压电阻器的底部桥臂应在15 kΩ 至25K 的范围内、使用16.5 "。 这也会导致上桥臂的电阻器值较高。 但是、由于电阻器值如此之高、我们面临湿度和电气噪声问题。 因此、我们希望为外部分压器使用小得多的电阻器、其范围为100欧姆(电流消耗不是问题)。

那么问题是:这个芯片是否可以使用、例如、 驱动 BAT 输入的外部分压器的底桥臂为100欧姆?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitrios
    我建议为分压器使用更好的电阻器、具有更小的容差和更佳的 ppm。 该器件使用这些值进行特性描述、使用100欧姆电阻将由您自行承担风险

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Onyx