This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A61-Q1:建议的最小 ESR

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606131/tps7a61-q1-recommended-min-esr

器件型号:TPS7A61-Q1

大家好 、团队成员;

在 TPS7A61xx-Q1分压表中   、图13和部分9.2.1.2中规定了 Cout 的建议最小 ESR 为10mohms。

但是、大多数陶瓷电容器(X5R/X7R、10uF-47uF)的 ESR 低于10mohms。

 我们应该如何看待建议的最小 ESR 的10mohms?

根据     LDO 的响应特性、在特殊频率范围内满足最小10mohms 是否可以判断?

此致、

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Someno-San、

    我正在与团队进行检查、但 TPS7A61应与任何提供足够电容的陶瓷电容器一起工作时保持稳定。 我明天会确认。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike-San、

    感谢您的回复。
    请告诉我您的检查结果。

    此致、
    Hidekazu Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    我已验证、只要电容足够高、此器件将与任何陶瓷电容器配合使用。  

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike-San、

    谢谢你。

    但是、客户 要求我们 提供更明确的建议。

    高电容有多大?    10uF 还是 Higherr?

    电容<10uF 的情况如何?

    此致、

    Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Someno-San、

    该器件的建议输出电容器范围为10uF 至47uF。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    谢谢。

    现在我了解到、该器  件可以在推荐 Cout 范围(10uF-47uF)内的任何陶瓷电容(ESR<10mohms)下稳定运行。

    此致、

    Hidekazu Someno