This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429-Q1:输出电流限制、CAN#39;t REACH 目标输出电流。

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602575/lm3429-q1-output-current-limit-can-t-reach-target-output-current

器件型号:LM3429-Q1

您好!

我将使用 LM3429-Q1在具有并联 LED 灯串的降压/升压拓扑中配置已构建的电路板。 大胆提出任何故障灯串或散热问题(我已经解决了这些问题)以下是我的规格(我的 FET 和二极管在此应用中已经过超大、因此无需担心、我的 FET 具有足够低的 Qg、因此及时切换 FSW 不是问题):

输入电压:40 - 65V (额定48V)

输出电压:32.5 - 65V (可变数量的 LED、范围从9个 LED 到18个 LED、具体取决于应用)。

输出电流:4A (1A/灯串、最多4个并联灯串)

L:66uH (2x 33uH 串联)

COUT:4uF (4个1uF 并联)

Fsw:~700kHz

现在、在我的测试中、如果连接3个灯串、每个灯串的电流不能超过~750mA;如果连接3个灯串、则每个灯串的电流不能超过9个 LED (@@ 48V Vin)、无论我将 CSH 电阻调低多远、就好像我达到了一定的电流限制一样。 我的任何组件似乎都没有损坏。

是否仍有增加电流的方法?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我需要一个包含值的原理图来确定、但它确实是电流限制。 电流限值由 IS 引脚设置、从的电阻器接地(我希望您不是 RDS (on)感应、或者当 Vin+Vout 大于75V 时、您将烧毁器件)。 因此、对于如此高的功率级别、您将需要数据表中所述的较低 RLIM 值。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件将原理图私下发送给您、以便我们进行讨论吗? 现在、我只能在16LED/灯串上实现~0.6A/灯串(总 VF 为~64V)、但我听从了您的建议、能够在9LED/灯串上实现每灯串1.1A/灯串。 当然、我希望能够达到每串1.1A 的电流。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您正在尝试获取大量电力。 它应该是可以实现的、但可能需要外部栅极驱动器。 但是、我很乐意查看您的原理图。 这将非常有助于获得 BOM 和布局、因为其中一个或两个可能会出现问题、从而限制您获取所需功率的能力。 向我发送朋友请求、然后我将能够通过私人邮件向您发送我的直接电子邮件地址。 谢谢。

    此致、

    克林特