This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:PWM 调光的占空比变化

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606236/tps61196-duty-variation-of-pwm-dimming

器件型号:TPS61196

你(们)好

我们发现占空比下降期间出现了一些未知现象。

在负载从100%缓慢降低到50%期间、阴极电压会增加到20V 以上。 (当占空比为100%时、阴极电压为1V)

然后触发 OVP 并关断。  

电压将稳定在1V (阴极)、在电压增加到20V 之前、占空比将降至50%。   

我们不知道这种现象。 您能就此向我们提供任何建议吗? (这不取决于 PWM 频率。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说阴极时、您提到的是哪个引脚? 什么是 LED 灯串最大正向压降电压? 您的 OVP 电阻分压器设置为什么? OVP 设置可能过高、当占空比减小时、会触发~3V 阈值保持。

    -sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng、

    感谢你的答复。

    我知道上一帖子中没有足够的信息。 客户介绍了一些细节。
    如果可能、我们可以通过电子邮件进行交谈吗? 因为某些信息是机密信息。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请向 Caryss Li 发送电子邮件 ,并使我(sheng.jin@ti.com)也保持在循环中。 谢谢!