This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138问题

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606083/ucd3138-ucd3138-questions

器件型号:UCD3138

你好。

我对 UCC3138有疑问。

1请告诉我平均电流模式等每种模式下的最大并联操作、
主从机模式等
是否可以并行操作12个装置?

2 μ A 在平均电流模式下、一个并联运行的单元将失败。
在这种情况下、如果连接了共享总线、它似乎可以正常运行。
这个想法是正确的吗?

3我想实现并行操作和冗余操作。
在本例中、我认为主从模式是最好的。
没关系吗?

4我是否需要考虑电路上的总电容(总容量)外部电容器上的总电容?
例如、一个为0.033uF。 3个单元并联时为0.099 μ F、12个单元并联时为0.396 μ F。
这种思维方式是否合适?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi  

    平均电流模式和主从模式都可以实现12个并行单元。

    2.最好从共享总线断开故障装置。 否则、电流信号不在共享总线上。

    平均 电流模式和主从模式之间没有主要差异。 这两种方法都可以实现电流共享精度。

    最重要的是保持电流共享总线的高阻抗。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已结束。