This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24至12 480W DCDC 转换器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604714/24-to-12-480w-dcdc-converter

主题中讨论的其他器件:LM5119

尊敬的所有人

在24V 系统中、我搜索解决方案24V 至12V 直流/直流转换器。

电池范围为20 ~ 32V、输出为12V@40A (最大值)

让我知道如何实现转换器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 PMP7819。 这是一个输入电压高达60V 的12V 33A 电源、使用 LM5119
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以修改此设计以使用 LM5119实现60A 的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以进行60A 设计。  它将进入热设计阶段、以确保电源不会过热。