This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 1200W PFC 電源切換開關尖波

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606198/ucc28070-ucc28070-1200w-pfc

器件型号:UCC28070

小弟  參考TI 的UCC28070 1200W PFC 的電源  但是發現MOS的Vds 尖波有點大,重載時更是明顯 ,TI 的設計切換頻率是174KHz左右 ,是頻率太高的影響嗎e2eti.com/.../PFC_5F00_Power_5F00_Circuit.pdfe2e.ti.com/.../PFC_5F00_Control_5F00_Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该是跟开关管的上升速度有关,加大驱动电阻会有帮助吗?μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_B0659E58_-Microsoft-Word-_8765F64E_.docx

    加大驅動電阻可以減小尖波,不過負載加重mosfet溫升很快,並聯的mos會電流分布不均,mos會炸掉 μ A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下圖 CH1是電流回授CSA的波形 雜訊非常嚴重 ,這是造成Vds (CH4)電壓尖波、輸出Vdc尖波的原因嗎    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从上面的波形上看Vds和Vdc的尖峰并不严重,但是CSA的波形是不对的,请再次确认一下是否是测试的问题。另外,请注意输出整流管需要采用超快恢复二极管最好是碳化硅二极管,以减少反向恢复。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      二極管是碳化矽的 (C3D06060A附件), Vds尖波不大是因為我只吃了200W左右,額定是吃到1200W , 另外想請問CSA、CSB一定要加電壓偏置嗎 如下。μ s  

    e2e.ti.com/.../C3D06060A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好加上以提高轻载时的抗干扰能力,如果没有偏置电路,当电感电流不连续时,电感与寄生电容谐振。CS上可能出现错误的震荡波形影响芯片正常工作。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感謝您的回復 μ A

    只是我量測出來的CSA回授訊號尖波十分的嚴重,以下是約750W下量測的波型,CH1是CSA、CH4是Vds、CH3是Vout Ω(390V 直流)

    e2e.ti.com/.../7457._B0659E58_-Microsoft-Word-_8765F64E_.docx

    此時的Vds尖波最大值已經大到170X3 (探棒倍數X3) 510V,如下圖。 不知道是 Vds的尖波去影響回授訊號CSA,還是CSA的訊號去影響到Vds的電壓波型  

    這個尖波不知該如何消掉,我的boost 電感已經用到450u H,Rg=22,懇請賜教。  

    還是說一定要加入偏置電壓迴路呢? 會改善尖波嗎?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    補上波形圖 μ A