This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C43:反激式设计电路评估

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605789/webench-tools-ucc28c43-flyback-design-circuit-evaluation

器件型号:UCC28C43

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我将此电路设计为70W  

初级电感为500uH

一次侧绕组匝数为80匝

内核间隙 EE30内核

输出_ 15V/0.7A (6圈)

输出_ 5V/1.3A (3圈)

输出_-9V/0.3A (4圈)

输出_ 24V/0.7A (10圈)

输出_ 15V/0.7A (6圈)

此电路在  负载情况下也不以恒定占空比运行。  正在发生频率跳频、请建议使用 SIR 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有获得所需的占空比和频率、我将查看 COMP 引脚上发生的情况。 您在 COMP 引脚上有一个下拉电路、您可以尝试先将其移除、以查看问题是否出在这里。

    此外、出于调试目的、您可以尝试断开驱动器并将 COMP 引脚连接到 Vref、以查看是否在预期频率下获得100%占空比脉冲。

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将获得100%占空比。 它在开关频率下工作、但一些脉冲占空比为零、一些脉冲占空比更高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布一些显示您遇到的问题的波形。
    此外、当问题发生时、OUT、COMP、CS、FB 和 RT/CT 引脚的波形图也可让我们了解发生了什么情况。
    请在示波器上设置时间/单位、以便在问题发生时可以看到几个开关周期。

    谢谢
    比利