This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61045:选择输出电容器时损坏 IC

Guru**** 2399145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605921/tps61045-damaged-ic-when-selecting-output-capacitor

器件型号:TPS61045

我正在实施升压转换器、并决定使用 TPS61045、因为我需要在10V 和28V 之间以数字方式调节输出

在使用试验电路板上的外部组件测试 IC 时 、我会遇到输出电容器和一般负载的一些问题:

1) 1)首先、我以输出电压为10V 的方式实施了配置。使用1uF 输出电容器会产生所需的结果、但当我将电容器更改为2.2uF 时、会发生一些情况、从而损坏芯片。 该芯片现在在输出端产生0V 电压、并从5V 电源持续消耗高电流、IC 变得非常热。 我的结论是、SW 节点经常接地短路、因此芯片不会进行开关、因此能量不会输送到输出电容器。  

2) 2)如果我坚持在输出端使用1uF 电容器、则可以正常工作、如前所述。 但是、当我将1千欧电阻器连接到输出时、芯片会死。 现在、任何地方都不会产生任何电流、也不会从电源汲取电流。 根据我的计算、配置应该能够向负载提供10mA 电流。  

您是否对这种情况可能发生的原因有任何了解? 这是否是一个稳定性问题、您知道我如何解决这个问题吗?

为了让您进一步了解、我在下面列出了外部组件:

电感器:10uH、输入电容器:10uF、旁路电容器:100nF、电阻分压器:2 Mohm 和270 kohm。  

我还确保所有组件都可以处理所需的电压和电流。  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该损坏不是由2.2uF 输出电容器造成的。 它应该是由焊接或连接问题引起的。 请您与我们分享原理图和 PCB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我同意这可能不是由输出电容器引起的。 但我多次查看了所有连接、似乎找不到问题。

    我正在使用试验电路板来测试 IC、但我还制造了一个 PCB、我尝试在该 PCB 上进行测试。 都有相同的问题。

    我附加了原理图和 PCB 的图片、其中一个图片显示了顶层与接地层、另一个图片显示了我移除 GND 层的情况、以便可以看到底部轨道。

    但是、我目前不连接前馈电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现您没有将 PGND 和 GND 与散热焊盘连接。 请参阅 TPS61045 EVM 用户指南、了解如何正确连接它。

    顺便说一下、您能否与我们分享应用程序信息? 喜欢终端设备? 音量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们实际上连接在顶部。

    但我看到您的意思、我将对其进行一些调整、看看会发生什么情况。

    谢谢!

    我目前正在进行主项目、因此现在的数量不会太多。 但我正在设计一个控制单元、用于脊髓刺激研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGND 和 GND 应直接连接到散热焊盘、它们应像 EVM 板那样浇注在一起。 您当前的布局太 远。 不适合热性能和电路稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我更改了布局、现在散热焊盘直接接地。

    但是、我仍然遇到 IC 问题。 这种行为很奇怪、一旦负载发生变化、IC 就会死机。 例如、我在探测输出、当我断开探头时、大量电流突然从电源中汲取、之后什么也没有发生。

    前馈电容器对于 电路的稳定性是否至关重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的最大输出电压是多少?  我注意到输出电容器远离 PGND 回路。 这将使 SW 振铃非常高。 并易于烧坏 IC。 请参阅以下布局示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望输出电压范围在10V - 28V 之间

    感谢指针、我将使输出电容器更靠近引脚。

    这是我的全新 PCB 布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这家餐厅现在更好了! 但您需要在任何情况下控制28V 范围内的输出电压、包括负载瞬态。

    1、输出 整流二极管在哪里?

    2.是否可以将铜平面更改为电线连接样式:更改为"直接连接"以降低布线阻抗。 尤其是在 PGND 平面上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将确保输出不超过28V

    整流器二极管位于 Cout 上方。

    我是否应该关注前馈电容器? 由于我希望电压介于10V -~28V 之间,因此数据表中的值非常不同。

    非常感谢您的耐心和所有帮助! 我知道转换器对布局很敏感、但不知道它们会这样响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该版本的 PCB 良好。 祝您好运!