This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00705:可以#39;t 启动 TIDA-00705固件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, TIDA-00705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606130/ccs-tida-00705-can-t-start-tida-00705-firmware

器件型号:TIDA-00705
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 TIDA-00705 (UCD3138)板、我从 TI 获得了包含其固件的安装文件。 我已经安装了 UCD3138固件、并在新文件夹中导入了复制功能(使用 Code Compeser Studio 7.2)。 然后、我将 UCD3138的头文件、链接器和一些源文件复制到项目文件夹中。 编译成功。 我已将固件加载到板上、但无法正常工作(UCD 器件 GUI 无法在程序模式下找到器件)。 你能提供一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alex、

    您确定收到的硬件是否正常? 在将固件重新加载到器件中之前、电路板是否正常工作?

    谢谢、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    您使用的是哪个版本的固件。 网站上实际上放置了下载链接,用于下载最新固件。 你有这个吗?

    请注意、器件需要校准才能继续。 在校准完成之前、它将故意移除通信。 请查看随固件一起提供的说明文档。

    谢谢、
    Sanatan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用"SyncBuckFirmware-1.0-windows-installer.exe"。 我在安装目录中找到了二进制"*。x0"文件并将其下载到器件。 该器件开始应答"UCD3xxx 和 UCD9xxx 器件 GUI"消息(现在我可以找到处于程序模式的器件)。 因此、我认为项目配置中存在错误、但我不知道我在哪里犯错。 我使用"Code Composer Studio"将工程副本复制到工作区、并且工程配置也必须进行复制或不进行复制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、您为什么认为项目配置有错误?  您无法构建项目吗?  如果没有、您会得到什么错误?

    如果将工程复制到工作区、则还应包含工程配置。

    我强烈建议您尝试观看培训视频。  它们还附带实验项目、您可以将这些项目与 CCS 和器件 GUI 结合使用以解决所有这些问题。  第一个我们非正式地称为管道清洁器、因为 它会检查编译和下载管道。  类似于 C 语言中的旧"世界"计划