This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:计算出的电感值?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606170/lm2841-value-of-calculated-inductor

器件型号:LM2841

大家好、我查看的是 LM2841数据表、其中报告了示例原理图:

- Vin = 4、5至42伏

-输出电压= 3、3伏

- Iout = 0、1安培

在本例中、使用了10uH 电感器。

关于确定电感:"最大输入电压始终用于确定
电感"
假设我们使用 Y 选项、标称 Fsw 为1、25MHz、而 X 选项为550kHz:在第一种情况下、标称电感值为23至81uH (最小电压、最大电压)、在最后一种情况下为53至184uH。

那么、为什么在示例中与10uH 有如此大的不同呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在低功耗降压转换器中,纹波电流可设置为更高的百分比:

    更低的功耗意味着电流限制设定点差通常为0.1233A (Vin = 12V 时的 IPEAK 典型值 L=100uH)或~0.25A (Vin = 12V 时的 IPEAK 典型值 L=15uH)。 随着电流纹波的增加、跳变没有那么显著。

    2.较小尺寸的低功耗转换器需要更高的开关频率。 结合陶瓷电容器技术的进步、输出电容中很少有明显的 ESR。 相反、少量的陶瓷电容可以可靠地处理较大的纹波电流、同时提供极低的输出电压纹波。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用 IC 的额定电流来计算电感、而不是所需的 Iout。 IC 的设计和测试采用元件值、以满足额定电流要求。 可以在较低的负载电流下工作。 该器件是电流模式控制的器件、需要一定数量的纹波电流才能实现适当的信噪比。 在电感非常大的情况下、纹波可能太小。