This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:PMP10783修订版 A 问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604590/ucc28c42-pmp10783-rev-a-problem

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件:PMP10783

早上好、
我已向电路板回复了应用手册 PMP10783 Rev A
当我打开电路板时、电源正常工作、它保持在15.5V、但如果它加载、它开始鸣笛、输出电压降至13V。 我认为这是一个电感器饱和问题(在 AppNote PMP10783 Rev A 中插入了330uH 1、4A)、因此我用一个更大的电感器替换了它、实际上输出电压在15V 上保持稳定(与应用的值 Notes PMP10783一致)、但仍然存在哨音。
加热型 MOSFET 达到110摄氏度、输出电流等于250mA。
我已经验证了 MOSFET 的栅极、并且有车臂、它的用途是什么? 您是否遇到了相同的问题?

国王的尊重

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lorenzo

    让我让我们的一个应用团队来回复您的帖子、您应该很快会看到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、您好、您是不是说您根据 PMP10783的 BOM 构建了一个电路板。

    当装置中的某些东西在可闻范围内切换时、通常会听到啸叫声。 IC 的开关频率处于该范围内(20Hz - 20kHz)、或单元处于某种突发模式。

    如果电感器饱和、也会导致可闻噪声。 如果您可以捕获 MOSFET 栅极上的波形示波器图和 R11的电压并布置它们、可能有助于我们了解正在发生的情况。

    如果您可以使用10us/div、100us/div 和2ms/div 的时间标度捕获图、则会更好。 此外、您能否确认您所使用的电感器的器件型号。

    谢谢

    比利

    [引用用户="Peter Meaney">您好 Lorenzo

    让我让我们的一个应用团队来回复您的帖子、您应该很快会看到回复。

    此致

    Peter

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的答复。

    我看到了我的 BOM、我发现了问题(理论上)。 我的二极管可能太慢并产生这种哨音? 我的二极管的 TRR (典型反向恢复时间)为2.5us (数据表 http://www.vishay.com/docs/88931/s5a.pdf)。开关工作时间为900ns。 我认为这是一个问题。

    为您准备? 现在我购买了一个新的二极管、到达后、我将尝试电源。 我购买的二极管恢复时间为20ns。(数据表 https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/qspeed/lxa04t600_%20lxa04b600.pdf

    谢谢你

    祝你度过美好的一天

    Lorenzo