This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有0.3V 输出的降压稳压器

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53647, TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604297/buck-regulator-with-0-3v-output

主题中讨论的其他器件:TPS53679TPS53647TPS53667

我只能找到输出电压低至0.35V 的稳压器 、即 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546c23.pdf

我想在下面操作。 您现在或工作中是否有任何解决方案?  可能需要通过外部组件进行一些调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入电压和所需的输出电流是多少? 您是否需要像该器件那样使用 PMBus?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它处于早期阶段、因此此时我们可以灵活地满足输入电压要求。 输出电流尽可能高-理想情况下将器件组合在一起、以便我们可以达到150A+无特定总线要求- PMBus/i2c 或其他。 感谢您的快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、本迪克、

    TPS53679 可在六相输出上提供0.3V 电压(150A 时)。 其输出可达到的最低电压为0.25V。 但是、在这种极端占空比下、稳压器的效率不会很高、并且在运行期间稳定性问题可能会逐渐上升、尤其是在极端情况下。 我建议您在开始生产之前对设计进行全面测试。

    如果我能提供更多帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Carmen!
    这就是我要找的。 我在网络上搜索此内容(上面的链接不再有效)。
    我找不到详细的数据表。 只有几页: www.ti.com/.../tps53679.pdf
    它确实表明:与用于高密度解决方案的 TI NextFETTm功率级完全兼容
    这是否意味着您可以将更多的这些并行呢?
    谢谢、
    本迪克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、本迪克、

    要访问完整的 TPS53679数据表、您必须填写申请表并先与 TI 签订 NDA。

    智能功率级注释仅意味着它与 CSD95738等器件兼容 、这些器件具有内置电流感应电路、而不是对相电流使用 DCR 感应或电阻感应。 还有一些内置的温度监控功能。

    每个相位只允许一个级、因此一次只允许6个相位和6个功率级。 TPS53679无法用于6相以上的应用。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您能给我指一下申请表。 虽然当我了解详细信息时、这一点会很清楚、但六相堆叠假设该器件为6X、还是该器件内部的相位设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是等效的评估模块吗? 仅4相而不是6相?
    www.digikey.com/.../55991
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上班迪克

    是的、TPS53647是一款四相 D-CAP+稳压器、与智能功率级兼容。 此外 、TPS53667还具有6个相位以及完整的在线数据表、因为该器件上没有 Intel 专有 SVID 总线。

    我正在研究如何让您申请 NDA 器件的完整数据表、并在收到回复后将其链接至您。

    对于多相操作、以 TPS53679为例、您可以使用一个控制器实现六相、因为有6个 PWM 输出可分配给一个电源轨。 这些输出中的每一个都进入智能功率级。 TPS53679、TPS53647或 TPS53667不支持堆叠、这种堆叠方式结合了两个或多个控制器、可实现6个以上相位。

    谢谢、

    Carmen