This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:-R1和-R2芯片之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606701/bq40z50-r2-difference-between--r1-and--r2-chips

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQSTUDIO

我们目前正在使用 BQ40Z50-R1设计智能电池、我发现 BQ40Z50-R2也即将推出。

R1和-R2之间的区别是什么? 您是否有任何文档可以说明这些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaakko、

    由于器件尚未发布、我们目前没有任何文档可供分享。 此外、由于尚未最终确定、我还不知道在新固件中实施了哪些新更改

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    我错了、bq40z50-R2实际上发布了几个 agos、但我们仍在更改相关两个器件之间的更改列表。 完成后、我们将在线提供。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有任何人上传黄金文件以执行测试的经验?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 bqstudio 的黄金映像插件进行编程。 有关详细信息、请参阅 EVM 用户指南