This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:SS 引脚

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605500/uc28025-ss-pin

器件型号:UC28025

您好!

我的客户希望通过 SS 引脚控制占空比。

这是可行的吗?

占空比是否根据 SS 引脚电压变化?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San

    SS 引脚可用于控制最大占空比-但不用于在正常调节期间控制占空比。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    答案是肯定的。 SS 引脚上的电压直接控制误差放大器的最大输出电压。

    这会设置最大占空比。 因此、您可以通过改变 SS 引脚电压直接设置占空比。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin-San、John-San、

    感谢您的支持!

    您能告诉我占空比与 SS 引脚电压间的关系吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斜坡输入通常设置为1.8V pp、并且具有内部1.25V 偏移。
    这意味着在 SS 引脚上具有1.5V 至2V 的电压时、占空比为0%
    在 SS 上电压约为4V 时、占空比为最大值。
    SS 的最大值应为5.1V。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢你的建议。

    阅读数据表、我无法理解以下内容。
    您能告诉我数据表应该详细阅读的哪些内容吗?

    >这意味着在 SS 引脚上电压为1.5V 至2V 时,占空比为0%
    为什么1.5V 至2V?
    >在 SS 上电压约为4V 时,占空比最大。
    为什么是4V?
    > SS 的最大值应为5.1V。
    为什么是5.1V?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi