This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:自动切换模式、仅在 IN2下不工作

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2113A, TPS2114A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606116/tps2115a-auto-switching-mode-not-working-for-in2-only

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TPS2113ATPS2114A

我们在  自动切换模式下使用 TPS2115A、如第15页(图13)所述。

IN1是9~36V 直流到5V 直流转换器(LMR23630A)的输出。

IN2是5V PoE 转换器(Infomart PEM1305)的输出。

OUT 通过3V3和1V8直流转换器连接到 Raspberry Pi 3计算模块。

D0未连接。

D1连接到 GND。

ILIM 具有255 Ω 电阻器、可提供2.5A 截止电流(5V 时为12.95W)。

STAT 被连接至 LED、而电阻器被连接至输出。

我的问题是、器件在由 IN1供电时工作、但在由 IN2供电时不工作。

我尝试从 IN1和 IN2供电、然后移除 IN1、但器件关闭。

我重新设计了电路板、将 IN1和 IN2交换在周围、因此 IN1来自 PoE、IN2来自直流转换器、同样、IN1工作正常、IN2仅不工作。

我缺少什么?

IN1或 IN2旁边没有0.1uF 电容器、但我认为这不是问题? 它旁边还有其他转换器输出的大得多的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyran、

    根据您的描述、我不会看到任何错误、但如果按照您的方式配置 Dx 逻辑引脚、删除 IN1会导致切换到 IN2。 如果您看一下图6 (第12页)、电路的配置与您的电路相同、它显示了 IN1的下降如何导致输出被 IN2保持。

    我需要注意的一点是 IN1和 IN2的电压是相同的、因此不能确定为输出选择哪种电源。 TPS2113A 具有感测引脚、可监控 IN1上的电压、直到其降至低于特定电压、这可能更适合您的应用。

    此外、该应用的输出电容和输出电流负载是多少? 由于在切换期间耗散了大量功率、因此可能会启用热关断。 从数据表中:

    '高浪涌电流会干扰电压总线并导致系统挂起或复位。 它还会导致可靠性问题、例如在热插拔 PCI 卡等负载时使连接器电源触点断开。 当 OUT 在 IN1和 IN2之间切换时、TPS2114A/5A 以更快的速率转换输出电压。'

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、Alek、与此同时、我用手动跳线替换了 TPS2113A、直到我找出这个跳线。 我想我们将获得一个评估板来确定它是什么。

    在进行更多测试后、我怀疑如果输入具有低频纹波、它将不会打开、而通过纹波、我意味着在250kHz 时为800mV (5.0V +/- 400mV)。

    此致、

    Kyran。