This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有一个 TI ATX PC 电源参考设计

Guru**** 2559650 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602306/is-there-a-t-i-atx-pc-power-supply-reference-design

主题中讨论的其他器件:PMP9640

您好!

我想知道是否有 TI ATX 电源参考设计、在搜索互联网时、我只找到了一个过时的 on-Semi 305W 参考设计。

我正在寻找的是400W 至600W 的设计、或者参考如何获得更多或更少的功率、最好是80 +黄金/白金/钛金(希望稍后会有这样的结果?) 遵守。

深入了解细节也会使其成为一个很好的阅读、因此也可以进行更改。

现在、随着大功率的发展、我相信现在是发表这样一篇文章的好时机。

PDF 很好、如果有硬拷贝、效果更好。

提供所有电压也会很好、因为某些工业应用仍然需要-5V 电压、因为现在不需要该电压、但仍然可以使用引脚20来实现。

具有单个12V 电源轨也会很好。

根据我的理解、所有其他电压均来自12V 电源、并转换为+3P3V、+5V、+5VSB 和 -5V、-12V。

如果包括各种可使用的拓扑,则参考每种类型的 TI 部件和实施,提及各种实施方式的优点和缺点将会更好。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borislau、

    我在 TI 数据库中看不到专门针对 ATX 电源的任何附属品。 不过、这是前端的架构示例 PMP9640。 它是一款通用交流输入、转换模式无桥 PFC 转换器、可馈送 LLC-SRC。 输出为28V/310W、因此需要将其更改为12V 并在功率上进行调节。 您可以使用同步降压转换器生成下游电源轨。

    PMP9640似乎达到基于 https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus 的80+黄金标准

    http://www.ti.com/tool/PMP9640

    谢谢、

    Ryan