This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930垃圾值

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606580/bq76930-bq76930-junk-values

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ78350

您好、先生、  

我们使用 BQ76930 AFE 和 BQ78350-R1并参考 EVM BQ76930设计开发了6S3P BMS。 我们面临的问题是、AFE 在10秒间隔内提供垃圾值。 我们登录了 bq769x0评估软件。 我要在该主题中附加 Excel 工作表。 请仔细查看。

谢谢、

Akilan G e2e.ti.com/.../q.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接电量监测计或断开 bq78350时、是否捕获了此数据记录?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的回复、bq78350-R1已断开连接、我们将 i2c 连接到 bq76930、并将数据记录到 bq769x0评估软件中。\


    Akilan G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2Customer_5F00_poll_5F00_issue.zip

    已使用 bq76930尝试在 TI-EVM 上进行设置。   如您所述,没有定期采样杂散数据。

    zip 文件具有不同的设置(CC=开/OFF; 内部/外部温度) 供您查看。   我怀疑总线有一些争用(如果通信总线上加载了其他 I2C 器件)、或者 WIN 环境正在轮询 USB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    因此、您认为这可能是设计中的硬件问题、因为我在设计中省去了很少的仿真电路以及很少的未使用组件、例如 CF 和 RF 电路。