This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:由 LT1054提供12Vin 至-12Vout @20mA 的电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605794/lt1054-12vin-to--12vout-20ma-by-lt1054

器件型号:LT1054

尊敬的所有人:

我可以使用 LT1054来执行12Vin 至-12Vout @20mA 应用吗?

研究数据表后、最大输出电压仅为-5.2V。

DS 中有一个基准电路可以实现 Vin=-Vout。 您能向我提供有关此主题的反馈吗?

谢谢!

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您对数据表的理解有误。 EC 表中的-5.2V 数字仅显示了将输出编程为-5V 标称值时的性能容差限制。 它可以执行-12V 输出电压。