This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:输出压降问题

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605308/mc33063a-output-voltage-drop-issues

部件号:MC33063A

您好!

我目前正在降压配置中使用此 IC。 我使用数据表来设计我的电路、以获取12VDC 的输入和5VDC 的输出。

使用我的电流电路、我 将获得@ 5VDC 的直流输出。 我的目标是使用此5VDC 输出为微控制器供电。 我遇到的问题是、当我为微控制器供电时。 启动微控制器时、它会暂时将电压从5VDC 降至2.5VDC。 我希望该电压在5VDC 下保持恒定。

为了限制此压降、我是否需要增大电容器的尺寸? 如果是、对于输出电容器的尺寸、您会建议什么? 我目前在输出端有一个470uF 的电容器。

 我是否可以对支持组件进行任何其他更改、以防止电压下降?

如需更多信息、请与我联系。

-贝利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它听起来像是在阶跃负载变化时 Vout 下冲:从空载(微关断)到满载(微开)。 您是否愿意与您的原理图分享准确标注的元件值或器件型号? 您知道您的微控制器将消耗多少电流吗?