This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:电气特性和典型特性压降图

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606662/tps74901-dropout-in-electrical-characteristics-and-typical-characteristics-graph

器件型号:TPS74901

尊敬的 TI:

在电气特性图中、我看到3A 的 VDO 指定为120mV 的典型值和280mV 的最大值。

数据表中的图6显示了典型性能、其中在125C 下为3A 时为~180mV、在25C 下为大约120mV。

这是否告诉我、125C 时的图6不会给出最坏情况下的压降、而该图可在最坏情况下向上移动100mV (大约降低30%)?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    EC 表的最小值和最大值根据最终测试变化和器件变化进行统计计算、以确保运输的器件不会超过限制。 您的总结是正确的-图6给出了一个典型值为180mV、而最大值为180mV 为280mV。 但是、某些器件将高于180、而其他器件则更低。 最大 规格 保证出厂的器件不会高于280mV。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    对于温度不超过80°C 的应用、Vdo 电压偏置= 5V、Vin = 1.2V、Vout = 1V、电流为2.5A 时的最坏情况是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、
    您可以将3A 压降缩放16%(从3A 到2.5A)、因此0.233V、然后、如果结温(器件上的芯片温度、而非环境温度)降低45度。 C、您可以近似为3000ppm/度。 C 压降、因此将再降低13.5%、从而提供大约0.202V 的电压
    此致、
    Mike