This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:GUI 显示干扰 Fusion Digital Power Designer V 7.0.11

Guru**** 2584375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605531/ucd90160a-gui-display-glitches-fusion-digital-power-designer-v-7-0-11

器件型号:UCD90160A

尊敬的 TI Fusion 团队:

我刚刚注意到一些 GUI 显示故障、可以在下面的屏幕截图中看到这些故障。

正如一个侧注(我个人只想说50分):由于所有显示器现在都是宽屏幕、因此我希望在添加新功能/字段/元素时、在其 X 尺寸而非 Y 尺寸中扩展对话框、以便您可以使用此屏幕区域并避免垂直滚动。

谢谢

布恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能与窗口设置中的 DPI 有关。 您可以尝试更改吗?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我没有连接任何缩放的高 DPI 屏幕,但只有我认为“正常”的显示器... 但我有三个:

    中间的主屏幕分辨率确实很高、但另两个实际上是保守的老式屏幕、无论我是在主屏幕上还是在我的一个辅助屏幕上打开对话、都无关紧要。

    还有什么可以尝试的?

    谢谢

    布恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说控制面板->显示屏。 并使用较小的选项。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    没有可用的较小选项、我已经处于最小的100%设置。

    谢谢你,布约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下一个 GUI 版本将修复此问题。
    谢谢
    Yihe