This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:Fusion Digital Power Designer V7.0.11:系统复位选项卡仅显示电源轨名称、而不显示 GPI 的名称

Guru**** 2584375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606464/ucd90160a-fusion-digital-power-designer-v7-0-11-system-reset-tab-only-displays-rail-names-but-not-names-from-gpis

器件型号:UCD90160A

尊敬的 TI 团队:

设置"系统重置"时、使用定义的电源轨名称、而不是仅使用电源轨编号(这很好!) 但对于 GPI、这些会被忽略。 此处还应使用 GPI 的"硬件配置"中已定义的名称 IMHO。

此致

布恩

P.S.:如果不切断显示的名称、使用这些名称会更好、但会有足够的空间、以便"硬件配置"页面上显示的整个名称字符串也适合"系统重置"页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发现。 我们将在未来的版本中对此进行研究。

    此致

    Yihe