This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:VCS (max)最小值/最大值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605619/ucc28631-vcs-max-min-max-value

器件型号:UCC28631

大家好、团队成员。

请告诉我 VCS (max)的最小值/最大值。

数据表仅描述典型值为800mV。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    感谢您 关注 TI。 UCC28631数据表中指定的 VCS (max)的绝对最大额定值为-0.3V 至1.5V、我将帮助您与设计人员核实 VCS (max)的范围、并尽快回复您。


    但是、由于 VCS (max)已经是电流感应调制器所需的最大电压、我建议您将电流感应电阻器设计保持在 VCS (min)和 VCS (max)范围内、即172mV ~ 800mV。

    非常感谢。

    此致、
    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen。
    你有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    在与设计人员确认后、 VCS 引脚的工作电  压范围应为172mV 至800mV、介于 VCS (min)和 VCS (max)之间。  VCS (max)参数已经定义了 CS 调制器所需的最大电平、因此我们没有为其指定范围。

    请使用此图设计最大功率级别、有关 VCS 范围和工作模式、请参阅数据表中的表6。

    我希望这会有所帮助,并感谢你的耐心。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    陈伟浩