This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TPS27081A 的问题

Guru**** 2375850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606187/questions-of-tps27081a

主题中讨论的其他器件:TPS27081ATPS22918

我对 TPS27081A 有疑问。

问题1.

 -无论 EN 引脚的状态如何、IC 能否通过将 R1/C1引脚输入为低电平来运行 Q1?  

问题2.

 - 当 Q1处于导通状态时、该 IC 能否双向提供电流?

  我们尝试在输入侧设置电池。

  电流随 充电和放电双向流动。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    该器件非常简单;它本质上是一个 PMOS + NMOS 控制器。 通过降低 R1/C1上的电压、您可以强制 PMOS 开启、而不管使能引脚电压如何。

    由于该器件没有反向电流阻断功能、因此可在接通时用于双向应用。 当关断时、器件将阻断从 VIN 到 VOUT 的电流、而不是从 VOUT 到 VIN 的电流。

    如果您正在寻找具有更好性能和简单开关逻辑的集成度更高的器件、可查看 TPS22918。 我们还提供其他负载开关、可根据您的制造能力(CSP、QFN 等)节省空间。 请告诉我您是否需要任何其他信息。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助!

    以下理解是否正确?

    当 R1/C1引脚的信号输入为低电平时、无论 EN 引脚状态如何、该 IC 都可以打开/关闭 Q1。
    (我们将 Nch-FET 连接到 R1/C1引脚。)

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    没错。 出于好奇、您为什么要绕过 NMOS?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius