This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:巨大(不需要)电流

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17579Q3A, CSD16323Q3, LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606679/lm5122-huge-not-desired-current

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:CSD17579Q3ACSD16323Q3

大家好:

我有下一个电路,遵循 webench 指南。 它被支持以获得12V 输入和高达16V 的输出。 当我首先连接到实验室电源时、如果没有连接任何电荷、电流会超过5、达到实验室电源单元的极限、就像存在任何短路一样。 我搜索了一些简短的内容、但未找到任何内容。 我无法测试任何东西、因为我的 PCB 会灼伤。 我刚刚输入和输出了一些不同的焊料、以查看电流是否会如此高。 我发现、很明显、取出 Rsense 后、短路结束、电流恢复正常。 但是 、当 Rsense 再次流入 PCB、而 M2从 PCB 流出时、电流仍然是大的。 我认为这是可怕的。 最后、我做的最后一个测试是再次将 M2和 Rsense 输入、并取出 M1。 因此、电流正常。 我猜与 M1相关的东西会使电流变得如此高

有什么想法吗? 很抱歉我的英语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    有人有什么想法吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramiro、

    我猜您会以某种方式损坏低侧 MOSFET。 我的第一个猜测是过压应力。 我注意到 MOSFET 的额定电压仅为25V。 开关启动后、由于 PCB 寄生效应、开关节点(SW)上可能会出现高于 VOUT 的振铃。 我建议尝试使用30V MOSFET 或改进布局、以最大程度地减小寄生电容。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试将 M1更改为30V 通道 MOSFET、看看会发生什么情况

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将 M1 CSD16323Q3 (25V)改为30V MOSFET (CSD17579Q3A)、并且行为相同。

    我是否有点困惑、为什么 PCB 中的 M2组件存在过流

    很抱歉、只要过流且 PCB 可能损坏、我就不能尝试任何方法。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramiro、

    请确保 LM5122未损坏或 LO 信号未被拉高。 如果移除 MOSFET、则会短路、这表示 LM5122栅极驱动器的 MOSFET 可能已损坏。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个很好的猜测,但我还有3个 PCB,3个 PCB 具有相同的行为:(