This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:选通脉冲下降

Guru**** 2328790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606683/lm5122-strobe-pulse-gets-down

器件型号:LM5122

我有以下电路、与我之前发布的电路不同。 想法是将电压从12V 升高到15V、然后使用 PWM 信号获得15V 脉冲输出:

在未施加负载(在无负载的情况下施加15V 电压)时、我发现一个或多或少正确的信号。

但当我连接负载(LED 灯串)时、脉冲会下降、不会达到15V 恒定电压、而会降至12V。因此 LED 不会维持光强度。 此外 、脉冲有很多噪声(可以看到噪声在示波器上看起来是活的、im sorryI 无法在图像中显示)。

一些想法我应该测试什么? 我不担心噪音、它会更长或不会解决、但我完全对脉冲感到不安。 我不知道发生了什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记说粉红色线对应 SAL1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    我认为您在输出电压上看到的噪声是由于您探测输出电压的方式造成的。 探头的接地引线是否短路? 为了帮助降低高频噪声、接地环路应短路。 这 是一篇博客文章 、介绍了正确的探测技术。

    需要检查的一个事项是、确保当 LED 连接到输出电压时器件不受电流限制。 这将导致输出电压下降、如波形所示。 为 LED 供电时所需的最大输出电流是多少?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Garret。

    限制探头噪声带宽的功能消失了、因此我猜是开关噪声。 我将查看博客。

    关于第二个问题、这个电路脉冲只是一个孤独的 LED、和2A (关于 I-V 曲线、测量 I 并不容易)、但是一些理论 I-V 曲线有时不准确、所以我们可能讨论的是2-3A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试查看 Lm 是否会在躯体中限制电流。

    首先、我在 CSn 和 CSP 中有测试电压。 似乎不超过 75毫伏,但我不确定是因为我的分辨率不够。 但我在 CSn 和 CSP 中看到了这个电压波形:也许这是一个线索、当脉冲变高(蓝线(CSn)低于黄线(CSP)时、这里似乎是一个输入电压下降。 粉色是 voltaje 输出

    最后、我直接将 RES 接地、以查看 Hicupp 模式是否是问题、但行为是相同的。

    所以我 仍然感到困惑

    有人可以提供帮助?

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramiro、

    您是否在探测原理图上标有 VOUT 的输出电压? 此外、上面的引脚信号与您之前应该针对输出电压的形状不匹配。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,“粉色 OS SAL1”是一个被“光亮”的“光亮”。

    对了,在示波器中捕获的帧看起来很差。 但粉色信号"闪烁" allí 时间。 您在"真实视图"中看到的是第一幅图像、但闪烁。 几个脉冲正确选通、大多数脉冲不正确。 然后、该图像是少数几个正确的脉冲之一。 但正常情况下、您得到的是第一个图像、当您在第二个图像上看到粉色信号间隙时、信号会下降