This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPS 跟踪项目

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9769
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606471/gps-track-project

主题中讨论的其他器件:PMP9769PMP

我在 GPS 轨道项目中工作,使用了以下模块,我有一个完整的项目,在这个项目中,我已经坦白了使用备用电池的情况,所以请更喜欢我在这些项目中必须使用哪种电池


1) GSM SIM900A 模块:

工作电压:5V

低功耗:1.5mA (睡眠模式)

工作温度:-40°C 至+85°C


2) Arduino MEGA

 工作电压:5V

 工作电流:500mA

3) GPS
 
工作电压:5V
 
工作电流:500mA

4) SD 卡

它仅需5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、rajasekar、

    您将使用哪种类型的电池? 单节电池? 稳压电压? 尺寸/容量?

    您正在寻找一款在断电时备用电池? 我假设您的模块/MCU 具有单独的5V 电源、对吗?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看此设计、该设计具有您所需的电源块。

    PMP9769

    中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计


    此参考设计展示 了用于紧急呼叫应用的完整电源解决方案、包括备用电源。
    它使用最大端子电压小于5V 的电池配置作为备用电源。  


    为了向所有必需的电路块供电、它使用了合适的开关稳压器。
    它还管理从主电源到备用电源的无缝转换、并在汽车的所有可能电源条件下进行返回。

    还包括为备用电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的先生、我一直在为每个模块使用单独的电源、主要考虑的是我使用的电池 要使用?,那么在我的项目中,如果有电源,GPS 跟踪设备将持续供电 切至设备,电池应充电至5小时,因此请选择正确的方法,然后参考 pmp9769 它有3个版本、如果正确、我必须使用哪一个版本、并发送购买程序 样品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,我也向我寄发了 PMP9769的价格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekar、

    TI 的 PMP 设计仅供参考、不可订购。
    本免责声明适用于所有 PMP:
        "完全组装的电路板(如上所示)仅用于测试和性能验证、不可销售。"

    这些内容旨在向设计人员展示如何完成任务。
    TI.com 上提供了设计详细信息、但硬件不可用。
    您可以使用原理图、BOM 物料清单、PCB 光绘文件或 PCB 文件构建一个。

    对于您的电池、您必须确定设备所需的安培小时数(或瓦特小时数)。
    这将基于计算各种工作模式和所需功率。
    PMP9769测试报告的表1和2显示了运行模式和所需的电流/功率。

    然后咨询电池供应商。
    TI 不生产电池、也不能推荐特定的供应商。

    PMP9769具有4路输出、可用于系统的各个部件。
    这些不是"版本"、而是4个必需的电源轨。

    参数
     PMP9769.1
    (输出电压1)
    PMP9769.2
    (输出电压2)
    PMP9769.3
    (输出电压3)
    PMP9769.4
    (输出电压4)
    输入电压(最小值)(V) 5. 5. 5. 5.
    输入电压(最大值)(V) 40 40 40 40
    输出电压(标称值)(V) 3.8. 1.8 5. 9.
    输出电流(最大值)(A) 2. 1 1 1
    输出功率(W) 7.6. 1.8 5. 9.
    隔离式/非隔离式 非隔离式 非隔离式 非隔离式 非隔离式
    输入类型 直流 直流 直流 直流
    拓扑 降压/升压-集成开关 降压-集成开关 降压/升压-集成开关 升压集成开关