This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:所有寄存器设置为1

Guru**** 2481945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605897/bq76930-all-registers-set-to-1

器件型号:BQ76930

您好的支持团队、

我正在使用 bq76930芯片开发7s2p BMS。 我在从芯片上读取电压时遇到问题。 我的n´t 寄存器都设置为1、我不知道原因。  

我该怎么做? 请帮我解决问题!  

n´t 我也不明白为什么 Vbat 25伏的建议工作条件与36伏的绝对最大额定值之间有如此大的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)有7个电池连接到10芯系统。 因此、确保连接正确、因为 d/s (请参阅表8.2)确保每个组至少有3个单元格(如表所示)。

    (2)您似乎正在从 (TS1 > 1V)为 bq 器件提供适当的唤醒功能。 这是使器件从 SHIPMODE 进入正常模式所必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nadarajah 先生,

    感谢你的帮助。

    (1)我确保所有连接正确
    (2) I BOOT 为3、3伏

    我遇到的问题是、在 SYS_STAT 寄存器中、CC_READY、DEVICE_XREADY、OVRD_ALERT、OV、SCD 和 OCD 位设置为1。 每次我将它们设置为0时、它们会以某种方式再次自动更改为1。
    问题可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XREADY 被置位、可能表示上部组没有通信。
    唤醒后、告诉我 CAP1、CAP2、REGOUT、REGSRC 上的电压。
    根据连接提供所有电池连接电压。 ALERT 引脚上有什么? 从警报线路形成一个滤波器{400K||470pF}到 GND。 使配置尽可能靠近引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此我做了以下事:

    CAP1:0.23伏
    CAP2:18.77伏
    REGOUT:0.288伏
    REGSRC:14.07伏
    警报:0.255伏

    JP2上的电芯电压:
    引脚1:GND、Z1:4.09、Z2:7.88、Z3:11.9、Z516-5、 Z6:19.5、Z7:23.3、Z11:27.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、
    存在需要工程人员注意和调试的严重硬件问题。 CAP1至 GND 应~ 3.2V。 CAP2至 VC5X 应~3.2V。 启动后、REGOUT 输出应为~3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、

    查找硬件问题的下一个最佳步骤是什么?
    BMS IC 是否可能损坏、或者我的电路板是否更有可能以错误的方式构建?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、

    非常感谢您的帮助!
    我将测试所有的改进是否对我们的 PCBA 产生积极影响。

    此致
    Gabriel