This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要针对6个电压提供电压监控器建议

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7231, TPS3306-Q1, TPS386000-Q1, TPS3106-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606515/need-voltage-supervisor-recommendation-for-6-voltages

主题中讨论的其他器件:LMV7231TPS3306-Q1TPS386000-Q1TPS3106-EP

大家好、我的客户正在根据以下内容请求电压监控建议。 我们是否有6个渠道可用或正在开发中? ´s 不是我们的最佳解决方案,我知道这不是很多数据,但也许您可以提供一些指导?  

 

您是否有任何要推荐的电压监控器芯片?

可监控6种不同的电压:最大3.3V 和最小~0.7V。 首选可调节输入电压、而不是固定电压。

针对每个受监控电压的独立/独立输出电源正常信号。

温度范围-40+105C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAR、

    我认为最好的解决  方案是 LMV7231、这是一款具有可调节输入的6通道器件、具有欠压和过压检测功能。

    其他解决方案可能包括使用以下选项中的多个器件:

    我们有一个具有可调节输入和可编程延迟的4通道监控器 TPS386000-Q1。 非常通用的器件。 我们还有3通道器件 TPS3306-Q1、但2个通道(SENSE1和 SENSE2)是固定的、同时 PFI 可调节。 我们还有2通道器件 TPS3106-EP、具有1通道固定电压(VDD)和1通道可调节电压(SENSE)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我这些问题是否适用于您的应用。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、LMV7231看起来非常适合、我将与客户核实。