This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5088:降低输出纹波电压

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606572/webench-tools-lm5088-reducing-output-ripple-voltage

器件型号:LM5088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

对于下面所附的设计、可以再添加一个输出电容器、将纹波电压从75mVpp 降低到<50mVpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Webench 中运行了您的设计、并获得了明显不同的结果。 输出电压 p-p 纹波列为16mV。 发布您的电子邮件、我可以分享您的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多输出电容器可以减少纹波、但您还需要更改补偿(组件连接 COMP 引脚)。 由于输出电容器将改变极点、因此您需要调整您的电路。 您还可以添加缓冲电路来减少 SW 节点的振铃、从而减少输出纹波中的一些噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="JohnTucker ">我在 Webench 中运行了您的设计、结果相差很大。 输出电压 p-p 纹波列为16mV。 发布您的电子邮件、我可以分享您的设计。

    [/报价]

    谢谢 John。  

    但是、我想使用 我发布的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您...