This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:无法关闭 BAT_FET

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606631/bq25892-not-able-to-turn-off-bat_fet

器件型号:BQ25892

尊敬的 E2E 团队:

我们正在开发中使用 BQ25892电池充电器。 我们将在 REG09中写入44h 以设置 BATFET_DIS 位以进入运输模式、然后读取相同的值以确认写入操作成功。 但 BATFET 未关闭。

我们还注意了数据表9.2.10.2中提到的事件,以便这些事件不会发生。 看门狗定时器也被禁用。

请协助解决上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    REG09位5关闭 BATFET。  如果您将64h 写入 REG09、BATFET 是否会关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、当我们向 REG09写入64h 时、BATFET 将关闭、而当44h 被写入相同的值时、BATFET 将打开。