This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:能否使用 EN 设置新的 UVLO?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606520/tps61085-can-i-use-en-to-set-a-new-uvlo

器件型号:TPS61085

能否在 EN 引脚上使用分压器电阻设置新的 UVLO? 现在 UVLO 为2.2V。 例如,如果我希望 IC 在 VIN 上升至4V 后启动, 我是否可以在 EN 上设置10K 上拉电阻和10K 下拉电阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以。 但存在一些容差。 有时、即使  EN 电压低于2V (如1.7V)、IC 也可以启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helen,
    感谢您的快速回复。 我在数据表中找不到此参数。 您能告诉我确切的容差吗? 否则、一般容差也是可以的。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hu、您好!

    请检查以下屏幕截图:EN 信号高电平最小值为2V、这意味着当 EN 高于2V 时、"所有" IC 应启动。 因此、如果客户希望 IC 成功启动、EN 信号应>=2V。   但某些 IC 可能会以 低于2V 的电压启动、我们先前发现它的电压为1.7V。  我将与设计团队进行核实。  如果您希望精确地在 Vin=4V 时控制启动、则需要像运算放大器那样具有额外的电路。