This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907SNX_3.3V 输出振荡(~360KHz)、任意提示

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605353/lp5907-lp5907snx_3-3v-output-oscillation-360khz-any-clue

器件型号:LP5907

先生们

    我们在模块上使用多个 LP5907SNX_3.3V 器件、当发现 LP5907SNX_3.3V 输出出现振荡时、频率约为360KHz。 Samsung 的输出电容 PN CL03A105MP3NSNC、电压速率10V。

 3.8V_SW 是输入功率、初始设置为3.8V_SW = 3.5V、输出纹波为~20mV

 当设置3.8V_SW = 3.8V 时、输出纹波 为80mV 高电平

 当设置3.8V_SW = 4.0V 时、输出纹波 为100mV 高电平

 导致振荡的原因以及更高的输入功率可能导致高分辨率、这是任何线索

获取支持和帮助。

输入功率= 3.5V、输出纹波为20mV

输入功率= 3.8V、输出纹波80mV

输入功率= 4.0V、输出纹波为100mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、输出电容器是振荡问题的主要来源。 电容器。 您刚才提到过、似乎可以、但是、如果您添加额外的电容器、是否会消失? 输入端是否有纹波?

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike
    我们再放置一个电容器、纹波会变得更小。

    奎斯顿是为什么输出端的振荡恰好在360KHz 左右?

    为什么较高的输入会导致更高的纹波(当3.6V 输入、输出具有20mV 纹波时、当3.8V 输入时、输出具有70~80mV 纹波、当4V 输入时、输出具有80~100mV 纹波时)?

    对于稳压器、无论输入是多少、输出纹波都是相似的/不会变化太大。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    可能会发生输入振荡、这也会在输出端显示振荡。 我不知道为什么它为360kHz、我怀疑输入端可能会有谐振频率产生这种情况。 增大 VIN 会降低有效输入电容、这也会导致振荡发生变化。 您能否检查输入以查看是否存在振荡、如果有、幅度是多少?

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

      感谢您的反馈。
      对于我们之前确实检查的输入、3.8V 来自升压转换器、频率为2.5MHz、3.8V 非常干净、无消融。

    谢谢

    济中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike

     LDO 的转换器频率如何、我的理解是 LDO 内部具有使输出功率稳定的负反馈环路

    内部负反馈环路的频率如何。

    谢谢

    济中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jizhong、

    300kHz 时没有特定的独特频率响应。 该器件的环路增益可能会因负载和电容器而显著变化。 它可能高于300kHz。 您能否显示布局的图像? 输出电容器是否靠近器件?

    此致、
    Mike