This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:用于 VR12的 TPS59641

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59640, TPS59641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602378/tps59641-tps59641-for-vr12

器件型号:TPS59641
主题中讨论的其他器件:TPS59640

尊敬的先生  

我看到 TPS59640可以支持 VR12、但 TPS59641不能描述它可以支持 VR12

我是否知道 TPS59641支持 VR12??

VR12和 TPS59641之间有何不同

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    查看这两个器件的产品页面、我只会看到这两个器件的 IMVP7合规性。 两种情况都没有表明它可以支持 VR12应用。 您必须查看英特尔技术指标文档,以查看设备是否与 VR12兼容。 可能不支持 VID 阶跃大小(5mV 与10mV 或相反)以及电流监控的一些精度规格。 此外、电源状态之间可能存在性能差异、这可能会使任一器件与 VR12不兼容。

    对于 VR12应用、您是否了解 过 TPS53640 或 TPS53631 控制器?

    谢谢、

    Carmen