This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ28Z610EVM-532:可以#39;t 使用 EV2300生成黄金文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606204/webench-tools-bq28z610evm-532-can-t-generate-golden-file-with-ev2300

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ35100

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已经为 使用 EV2300将 bq28z610连接到计算机而挣扎了两周。

我认为我的问题来自64位窗口。

事实上、我只需要 golden 文件。 我的电池是两个碱性 Energizer、对应于化学 ID 0x0600。

有人能为 bq28z610和这种电池提供黄金文件吗?

提前感谢。

此致、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    bq28z610不能与不可充电的碱性电池配合使用。 VC1和 VC2需要至少看到大约2.2V 的电压才能使 IC 在2s 配置下正常工作。

    使用电源供电时、您是否能够至少与 EVM 通信? 确保通过按下 WAKE UP 开关按钮将器件从关断状态唤醒。 请查阅器件的用户指南并搜索本视频:如何在 TI.com 上使用 bq28z610 EVM

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。

    我能够使用 I2C 与我自己的硬件进行通信、但不能使用 EV2300、即使是与其他电源进行通信。

    我需要一个用于两节碱性电池的库仑表。 是否有合适的 TI 电量监测计?

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用两节碱性电池为监测计供电、并且能够使用我自己的硬件与监测计进行通信。
    您确定2.2V 不是电池总和的最小值吗?

    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.2V 是 VC2的最小值、即 IC 的电源。 由于您说您可以与器件通信,因此它意味着您无法使用 EV2300,因为它没有用于 i2c 线路的内部上拉电阻。 您需要在 P2和 P3连接器上放置跳线、以启用板载上拉电阻器、从而使 EV2300能够正常工作。

    我建议将 bq35100与碱性电池配合使用。 您需要在累加器模式下使用它。 我认为这比 bq28z610更适合库仑计数。

    谢谢
    Onyx