This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:校准 bqStudio 显示

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606384/bq27gdk000evm-calibration-of-bqstudio-display

器件型号:BQ27GDK000EVM

运行 Windows 7 64位操作系统的 bqStudio 1.3.54版。  将 bq27GDKEVM 修订版 A 与外部27421监测计配合使用时、我能够循环使用单个18650; 但是、我在充电周期内读取的电流与设置的电流明显不同-设置为500mA、bqStudio 显示的 LHS 上的 GDK 窗口读数为372mA。  LHS 底部的监测计可读取预期电流、这使这种情况更加复杂。  放电期间、LHS 窗口显示标称设定点(-1000mA)、而监测计图标显示-1230mA。  按照 bqStudio 中的 CALIBRATION 选项卡进行操作似乎不会改变任一读数。  是否有调节这些显示的程序?  测量仪表是否有更详细的校准程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、
    GDK 测量是关闭的、需要校准、而不 是电池电量监测计测量。 您应该依赖监测计报告的内容、而不是 GDK。

    让我检查一下、并在可能的情况下向您返回如何校准 GDK 电路板。

    谢谢
    Onyx