This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:BQ25121

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605507/bq25121-bq25121

器件型号:BQ25121

你(们)好  

  我正在使用带 STM MCU 和 BQ25121电池充电器的定制板。 在读取电压电池时 ,未显示精确 的电池电压。

例如:电池测量电压(3.75V)-从寄存器中读取的值如下所示

     

0x7C
0x68
0x0A
0x04
0x44
0xFF
0xFF

在这个值中,0x44是 近似的电池电压。 请说明,为什么我要得到0x7c 和0x68,在0x44之后,我要从  VBMON 寄存器获得0xff 值。,

此致

Rajalakshmi A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raji、
    我目前正在研究这个问题。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajalakshmi、
    在进行0x7c 和0x68测量时是否插入了电池?
    -Raheem