This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76201:内部 Vref 的容差是多少?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606640/tps76201-what-is-the-tolerance-of-the-internal-vref

器件型号:TPS76201

所有数据表显示内部 Vref 的典型值为0.6663V。 Vref 是否有最小/最大范围或容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我们不指定内部基准变化、但 VOUT 在温度和负载范围内的总体容差为+/- 3%。 这主要由基准电压的变化决定。

    此致、
    Mike