This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:LM5116输出电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606090/webench-tools-lm5116-lm5116-output-current

器件型号:LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

LM5116的电流在28V 的输出电压下无法达到20A、仅达到14.5A。除此之外、输入电压为36-45VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对、尽管输入值在建议范围内、Webench 仍无法在给定规格内创建设计。

    但问题在于功率。 具有28Vin 和20Aload 对应于560W 的输出功率-该设计变得很热。

    当您将环境温度更改为-40°C 时、成功创建了该设计:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    感谢您的报告。 我将把调查结果转发给 Webench 团队。


    此致、
    Piotr