This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:输出电容 ESR 要求

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606458/tlv700-output-cap-esr-requirements

器件型号:TLV700

大家好、

对于 TLV70033规格、我没有看到输出电容稳定性区域的表/曲线。

但它提到、建议输出电容器的 ESR 小于200m Ω。 但电容需要小于200m Ω 的频带是多少?

您能帮助确认吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocson、

    任何陶瓷电容器。 如果输出电容足够高、则会很好。 评估 ESR 的频率是电容的谐振频率、阻抗从下降变为上升。 陶瓷电容器上的频率通常介于1-10 MHz 之间。

    此致、
    Mike