This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:此器件能否处理变化的输入电压?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606673/bq24640-can-this-device-handle-a-varying-input-voltage

器件型号:bq24640

大家好、

我代表客户申请提出此问题。 在该应用中、器件的输入为17 - 30V 的变化电压。

问题是器件是否能够管理这种变化的电压、或者我们是否应该建议预先对其进行调节。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    bq24640输入电压工作范围为5V 至28V。 其 ACOV 阈值最小值为31V、接近30V。 我们建议调节前级电压以满足 Vin 工作范围。

    谢谢、
    Ann Lien