This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:电平转换电路

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606450/lm3423-q1-level-shifting-circuit

器件型号:LM3423-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3423

您好!

在 LM3423数据表中、图27显示了用于 PMOS 调光的电平转换电路。

VCC 连接到 Q6、当 IC 打开时、它似乎启用调光。

正确吗?

在该电路中、调光开始时存在电流峰值。

当移除 Q6并将电流斜接至集电极短路时、电流在调光期间是平坦的。

然后、您能告诉我预期的问题是什么吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果条件正确、则可以移除 Q6并将 C 短接至 E、Q6会引入一些延迟、这就是您可能会看到小过冲的原因。 但在许多情况下、删除 Q6可能是一个坏主意。

    Q6用作电流源以偏置10V 齐纳二极管。 当 DDRV 拉低时、它会偏置齐纳二极管并为您提供已知的10V 栅极电压。 当 DDRV 变为高电平时、电源关闭、100pF 电容器充电、FET 关断、同样使用已知的栅极电压。 直接连接将在每个周期为您提供未知的栅极电压。 如果频率足够高、您可能不会注意到它、这可能是可以的、但实际情况取决于 Vo、在某些情况下、您可能永远不会完全关闭 FET、 当它打开时、您可能会超过齐纳二极管的额定电流并损坏它。 此外、如果没有它、您将无法确定100pF 可能会充电到什么、随着时间的推移、它可能会在您希望 FET 导通时关闭 FET。

      您可以通过减少10k 电阻器来减少延迟和峰值、但要确保 VCC/R 不超过齐纳二极管的额定电流。

    此致、

    克林特