This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL6030:TWL6030 + OMAP4430在重启期间断电

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL6030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604967/twl6030-twl6030-omap4430-power-off-during-a-reboot

部件号:TWL6030
主题中讨论的其他器件: 4430

大家好、

我的配置是具有 TWL6030的 OMAP 4430、这种现象发生在首次生产的大约3-5%的器件中:

我们的器件运行用于 OMAP4的基于 TI 的 Linux 内核3.4.71。

在某些情况下通过命令"reboot"重新引导设备后

我们看到器件在非常意外的情况下自行断电。

我们多次看到器件在内核启动过程中出现故障。

有一次、我们中断了正常引导流程并在 Uboot 中停止
以手动执行特定操作。 设备突然通电
在键入 U-Boot 命令的过程中自动关闭。

您可以帮助解决此问题

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Avraham。 您的问题已分配给 TWL6030的专家。 他将尽快解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    您能否检查 Phoenix _LAST_Turnoff 寄存器中的值? 它可能会提供线索。

    或者、您是否在示波器上的其中一个关断期间测量了 VDD 和 PWRON? 如果 VDD 压降、可能会对其进行解释;如果 PWRON 长时间按键、则可能会关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答、

    我们检查了"Phoenix _LAST_TURNLOFF"  寄存 器值、 结果 为"0x25"。  对于在重新引导期间断电的设备

     对于没有问题的装置 , 它是 0x01。

    2. 在重新启动期间,VDD 保持高电平。

    在  我的设计中,“PWRON”没有连接,但与数据表相应 地,此输入 是用 PU (上拉)连接到 “VIO"(这连接到我的设计中的 V1V8 SMPS)  

    您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    根据 Phoenix _LAST_TONLOFF、在以下其中一个器件上检测到短路:V1V29、V1V8、V2V1、VCORE1、VCORE2、 VCORE3、vMem、VANA、VAUX1、VAUX2、 VAUX3、VCXIO、VDAC、VPP、VUSB。

    这可能是几种可能情况的结果。 此问题仅在重新启动期间发生、对吗? 这意味着它不是对 GND 的物理短路(在这种情况下、它第一次无法正常启动)、但更有可能出现高于预期的浪涌或其他问题。

    您可能需要在重新启动期间探测每个稳压器、以查看其中是否有任何稳压器未正确启动。 如果处理器损坏并从任何特定电源轨汲取过多电流、则会以这种方式关断。 您可以在数据表(~pg37)中找到有关短路保护电路的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答、

    1.我在重启过程中检查并找到了所有稳压器,它们都正常,但以下情况除外: 

    VPP 为0.3伏(此悬空??)


    2.如果出现以下情况,请您发表您的意见:

    RESERVED1焊球:N15连接至 GND
    RESERVED2焊球:K13与数据表~pg10 (连接到 VBAT)相对应地连接到"V2V1"而不是"VMMC_IN1"
    RESERVED3焊球:B7连接到"V2V1"而不是"VUSIM_IN1"(连接到 VBAT)

    您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Avraham、

    当发生这些意外关机之一时,您可能需要在重新引导期间对每个电源轨进行范围截图,以尝试缩小发生故障的电源轨。 如果未启用 VPP、则不应导致关断。

    关于保留焊球连接不当的问题、您是否可以剪切迹线以使其浮动? 如果这些电源供电不正确、可能会产生意外的副作用。