This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:切换电源轨时、系统监视器实时值不会改变

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606134/ucd90160-system-monitor-live-values-do-not-change-when-switching-rails

器件型号:UCD90160

尊敬的 TI 团队:

更改系统监控器中的受监控电源轨时、限值(OW、UW、OF、UF)会发生变化、但实时迹线不会正确变化。

在配置部分中通过显示器执行相同操作可以正常工作:

顺便说一下、如果所有允许在电源轨之间进行选择的标签/字符串都包含电源轨"名称"、而不是仅使用标准默认的"电源轨#3"标签、这将非常好/方便。 这样、您就必须再次检查电源轨#3的电压。

此致

布恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已知的 GUI 问题、我们将在下一个版本中对此进行修复。

    解决方法是关闭并重新打开。

    谢谢

    Yihe