This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如果电池数设置为8、则安全 PIN 不起作用

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600789/bq78350-r1-safe-pin-does-not-work-if-cell-count-is-set-to-8

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我们遇到了严重的芯片组问题。 在测试8节电池的 BPU 时、我们发现当系统配置为8节电池时、安全引脚无法正常工作。

它不会在检测到电池过压事件时变为高电平、而是保持低电平、但如果电池电压再次降至安全限值、则变为高电平。 完全没用。

问题可以像这样重现:

o 加载默认固件 bq78350_R1_v1_03_build_22

o 将 AFE 单元映射设置为0x2f7

o 将 PF 安全 A 设置为0x02

o 发送命令 SAFE_EN、PF_EN、FET_EN

o 将电池1的电池电压升高到4350mV 以上

->安全引脚上不会发生任何情况

如果电压再次降低、安全引脚会突然触发。  

任何小于8的单元格都像一个魅力。

我真的希望我们做了一些错误的事情...

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想补充最新的调查结果:

    -也不适用于9节或10节电池。

    -它似乎取决于 AFE 上块的总和、以 mV 为单位。 如果超过16384、则停止工作。 导致 PF、而该总和更高、且安全引脚保持低电平。 将电压降低到低于此值并触发安全火灾。

    至少对我来说,这听起来像是溢出错误。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的做法是、存在允许的最大电压。  通常、在8s 以上、您需要使用 DataFlash 中的 VSCALE 位将测量的所有电压除以10。  请注意、如果您使用该功能、这也会将 SMBus 广播电压缩放10倍。  另请注意、不应在 bq78350-R1中使用 IPSCALE 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    感谢这一答复,期待已久。

    的确、只要设置 VSCALE 位、它就能正常工作!  

    我们很高兴、请关闭主题。

    谢谢、

    Simon