This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想查找100W+升压 LED 驱动器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690, TPS92691, LM5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606455/i-want-to-find-a-100w-boost-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS92690TPS92691LM5111

大家好、我想找一  个具有 PWM 调光功能的100W+升压 LED 驱动器。 输入电压:8-13V,输出:13.5V-14V,最大电流为9A。    德州仪器的哪个器件型号适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    100W+和9A 功耗很高。 但您应该能够使用 TPS92690或 TPS92691实现它。 690非常适合高达250Hz 左右的 PWM 调光、691还增加了调光 FET 控制功能、使 PWM 调光速度更快、同时仍保持线性。

    两者都具有用于驱动 FET 的有限 VCC 电流、因此您需要使用低 Qg FET 和/或以较低的开关频率进行开关。 最后、如果您需要的驱动比 VCC 稳压器所能提供的驱动更大、则可能需要使用额外的栅极驱动器电路、例如 LM5111。

    此致、

    克林特